将操作分配到 ActiveX 事件

在“ActiveX 控件事件”对话框中,可查看与所选 ActiveX 对象关联的事件,为事件分配命令或宏以及将标签附加到事件的参数。选择事件时,会在事件参数列表中显示其参数。可将 HMI 标签附加到其中的任意一个参数。运行时,如果发生事件,则会将参数的值发送至标签。
小贴士:
注意:
  • ActiveX 对象提供属性类型和描述。它们仅用于显示。
  • 请单击 ? 以获取有关对象及其事件的更多信息。
  • 可以从“方法”帮助复制信息,将其粘贴到其他位置,例如“ActiveX 控件事件”对话框。
  • 选择事件并单击“清除”以将命令或宏与事件分开,或将标签与事件参数分开。
要查看分配给 ActiveX 对象的事件:
  1. 在图形画面中,右键单击
    ActiveX 对象
    。
  2. 从上下文菜单中,单击
    ActiveX 事件
    。
  3. 在
    ActiveX 控件事件
    对话框中,与选定 ActiveX 控件关联的事件会显示在
    选择 ActiveX 事件
    列表中。
要为事件分配命令或宏:
  1. 在
    选择 ActiveX 事件
    列表中,单击要为其分配命令或宏的事件。
  2. 在
    将命令或宏附加到事件
    字段中,键入命令及其参数,或单击此字段旁边的浏览按钮 (
    ...
    ) 以打开
    命令
    向导,并在其中创建命令字符串。
要将标签附加到事件参数:
  1. 在
    选择 ActiveX 事件
    列表中,单击要为其分配命令或宏的事件。
  2. 在
    事件参数
    列表中,单击要为其附加标签的事件参数。
  3. 在
    标签
    字段中,键入标签名称,或单击浏览按钮
    (...)
    打开标签浏览器并选择标签。
要将事件记录到“诊断”记录文件:
  1. 在
    选择 ActiveX 事件
    列表中,单击要记录到“诊断”记录文件的事件。
  2. 选中
    将事件记录到诊断记录
    旁的复选框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal