属性面板

如何打开“属性面板”?
默认情况下,其将在打开
图形
编辑器时显示在右侧。如果未显示,则在
图形
编辑器中,执行以下操作之一:
  • 从菜单中,单击
    查看
    >
    属性面板
    。
  • 在工具栏上,单击
    显示/隐藏属性面板
    图标。
  • 在画面中右键单击某个对象,然后选择
    属性面板
    。
如果在画面中选择了多个对象,则属性面板会显示选定对象的通用属性而非对象名称,并且会在标题下方显示
多项选择
而非对象的名称。
在
属性面板
中,您可以修改图形对象的属性值,且对于某些图形对象,还可在标签和属性之间创建连接以使对象更生动。对于第三方 ActiveX 对象,您所看到的内容将取决于对象提供程序提供的内容。
属性面板
具有
属性
选项卡和
连接
选项卡。
  • 属性
    选项卡显示所选图形对象的属性。
  • 连接
    选项卡提供一种方法将标签链接到某些对象的属性。
可以按
F1
键或单击“属性面板”标题栏下方的
?
按钮,显示有关当前突出显示的属性的帮助。如果选定的对象无可用帮助,则会显示一条消息告知您无帮助可用。
可单击属性面板底部的
帮助
按钮,以查看有关如何使用
属性面板
的常规帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal