插入 ActiveX 对象

可以使用
对象
菜单中的
ActiveX 控件
选项或工具箱中的
ActiveX 对象
将 ActiveX 对象插入 FactoryTalk View 图形画面。可用的对象取决于系统安装的软件。您还可以在此对话框中注册对象和从系统注册表中移除对象。
当您向 ActiveX 对象附加动画时,可在它和 FactoryTalk View 之间创建链接。通过 HMI 标签在两者之间进行信息通信。信息的格式必须为 HMI 标签使用的格式之一,即模拟量、开关量或字符串格式。
小贴士:
双击大部分 ActiveX 对象均可打开属性页面。属性页面的形式和内容取决于创建对象的应用程序。
编辑
菜单中的
属性
、
ActiveX 事件
和
方法
属性用于向 ActiveX 对象附加动画。
要为 ActiveX 对象命名,请使用对象上下文菜单中的
属性面板
选项,然后键入对象名称。使用 Invoke 命令调用方法时,需要指定实施此方法的对象的名称。
要绘制 ActiveX 对象:
  1. 在工具箱中,选择
    其他 > ActiveX 对象
    。
  2. 拖动 ActiveX 工具以绘制与对象大小相当的方框。
  3. 在
    插入 ActiveX 控件
    对话框中,选择想要嵌入的对象。
  4. 在 ActiveX 控件的属性对话框中,根据需要设置属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal