FactoryTalk Batch View HMI 控件

FactoryTalk Batch View
HMI 控件提供了一个接口,允许您监控
FactoryTalk View SE
画面客户端中的生产过程并与之交互。
FactoryTalk Batch View
HMI 控件包括:
  • BatchesList
    控件:创建控件配方,显示当前控件配方,并控制控件配方。在
    FactoryTalk View SE
    中,它在
    插入 ActiveX 控件
    对话框中显示为
    BatchViewHMI.BatchesList
    ,在
    属性面板
    中显示为
    BatchViewHMIBatchesList
    。
  • PromptsList
    控件显示等待确认的提示列表、与等待签核的批处理相关的电子签名列表以及等待确认的指令。在
    FactoryTalk View SE
    中,它在
    插入 ActiveX 控件
    对话框中显示为
    BatchViewHMI.PromptsList
    ,在
    属性面板
    中显示为
    BatchViewHMIPromptsList
    。
  • SFC
    控件提供了在
    FactoryTalk View SE
    运行时期间在 SFC 的
    详细信息
    和
    汇总
    页面上控制批处理的功能。在
    FactoryTalk View SE
    中,它在
    插入 ActiveX 控件
    对话框中显示为
    BatchViewHMI.SFC
    ,在
    属性面板
    中显示为
    BatchViewHMISFC
    。
  • FullView
    控件:访问整个
    FactoryTalk Batch View
    站点。在
    FactoryTalk View SE
    中,它在
    插入 ActiveX 控件
    对话框中显示为
    BatchViewHMI.FullView
    ,在
    属性面板
    中显示为
    BatchViewHMIFullView
    。
自 FactoryTalk View SE 版本 16.00 起,FactoryTalk Batch View HMI 控件将不再包含在安装中。要使用 FactoryTalk Batch View HMI 控件,必须从 产品兼容性和下载中心 (PCDC) 下载并手动安装。有关
FactoryTalk Batch View
HMI 控件的更多信息,请参见安装文件夹中的文档,默认位于 C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\Batch\Batch View HMI Controls。
重要提示:
FactoryTalk Batch View HMI 控件和 FactoryTalk View SE 组件(如 EChartsWidget .NET 控件)使用 Chromium 嵌入式框架(CEF)。由于 CEF 存在局限性,因此不支持在同一进程中加载多个版本的 CEF。如果不打算使用多个 CEF 组件,则不存在版本限制。如果计划在单个 FactoryTalk View SE 应用程序中使用多个 CEF 组件,请确保这些组件相互兼容。例如,FactoryTalk View 版本 14.00 中的 EChartsWidget 与 Batch View HMI 控件版本 2.02 或更早版本不能在同一个应用程序中一起使用;必须将 Batch View HMI 控件升级到版本 3.00。
为确保最佳性能和稳定性,请为 FactoryTalk View SE 应用程序中的所有组件使用相同的 CEF 版本。
  • 对于 FactoryTalk View SE 中使用的 CEF 版本,请查看其开源文件
    Third-Party Attributions SE.html
    ,位于 C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSView Enterprise\Third-Party Attributions。
  • 对于 Batch View HMI 控件中使用的 CEF 版本,请查看其发行说明。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal