“ActiveX 控件事件”对话框

下表显示了该对话框中的选项。
选项
描述
将命令或宏附加到事件
在此字段中键入命令或宏名称,或单击浏览按钮 (...) 以打开命令向导,并用该向导创建命令字符串。
将标签附加到事件参数
  • 事件参数
    选择要为其分配标签的参数。
  • 标签
    键入标签名称或单击浏览按钮 (...) 打开标签浏览器并选择标签。
将事件记录到诊断记录
选中该复选框以将事件记录到为“应用程序”类别配置的位置。记录事件后,对象的名称会显示在消息中,后跟事件名称和命令。
例如,RSGauge 调用运行命令 Beep 的 RPM 的“双击”事件会记录为:
RPM: DblClick() Executing: Beep
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal