符号指示器在运行时的工作方式

符号指示器将通过改变图像的颜色来反映不同状态,以显示过程或操作的当前状态。当前状态是指值与数据源的指示器连接值相匹配的状态(如果在
常规
选项卡中将“触发器类型”设置为
值
)或值与数据源的指示器连接中设置为高位的最低有效位值相匹配的状态(如果将“触发器类型”设置为
LSB
)。
使用控件
如果指示器连接值是浮点值,则应用程序会将此值舍入到最接近的整数,以确定要显示的状态。
如果为对象的值连接分配了数组标签,并且触发器类型设置为值,则将显示一条错误消息。
打开图形画面
在运行时打开画面时,应用程序会读取指示器连接的值,并基于该值和触发器类型更新画面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal