为符号指示器设置连接

使用
符号指示器属性
对话框的
连接
选项卡为对象设置标签或表达式。
要为符号指示器设置标签和表达式
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击指示器打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    连接
    选项卡。
  3. 为以下连接分配标签或表达式:
    指示器
    一个读连接。可为该连接分配标签或表达式。
    如果分配标签,应用会读取数据源的标签值,将该值分配给连接,并会更新画面中的对象,以反映出对应于值或最低有效位值的状态(由触发器类型决定)。
    如果分配表达式,则应用程序会计算表达式的值,并更新对象的画面以反映与值或最低有效位值对应的状态(由触发器类型决定)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal