“符号指示器属性”对话框“状态”选项卡中的选项

下表显示
符号指示器属性
对话框
状态
选项卡的各个选项。
选项
描述
选择状态
单击要为其设置属性的状态。另外还有错误状态,标记为
错误
。
常规
值
键入用于每个状态的整数值。无法为错误状态分配值。当指示器连接更改为此值时,对象外观会更改为针对状态指定的设置。
边框颜色
此框显示状态的边框色。单击可选择其他颜色。
如果未选中
常规
选项卡中的
边框使用背景色
,则运行时显示此颜色。
图像设置
图像颜色
此属性适用于单色图像。可确定绘制图像所用的颜色,也就是前景色。
单击彩色框以选择其他颜色。
图像背景色
此属性适用于单色图像。可确定在其上绘制的图像的背景色。单击彩色框以选择其他颜色。
如果
图像背景样式
属性为
透明
,则图像的背景色将为透明。
图像闪烁
如果要求单色图像在运行时闪烁,请选中此框。图像会在每秒闪烁两次。
图像背景样式
此属性适用于单色和彩色图像。使用此属性可将背景样式设为
纯色
或
透明
。
如果图像背景样式为
透明
:
  • 对于单色图像,其背景将是透明的。
  • 对于不属于带 Alpha 通道 PNG 的彩色图像,图像的所有黑色部分将是透明的。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal