符号指示器的运行时错误原因

在以下任一情况下,在运行时将显示错误状态:
  • 指示器连接没有分配的标签或表达式。
  • “触发器类型”设置为
    值
    ,指示器连接的值与配置的状态值之一不匹配。
  • “触发器类型”设置为
    LSB
    ,值连接中设置的最低有效位的位置与配置的状态值之一不匹配。
  • “触发器类型”设置为
    值
    ,并且已为对象的值连接分配了数组标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal