“符号属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
符号属性
对话框中
常规
选项卡的各个选项。
表标题
表标题
外观
指定此区域内的对象外观。
边框样式
选择对象的边框样式。
如果对象形状是圆形或椭圆,可用边框样式为
无
和
线条
。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
形状
选择对象的形状。如果对象形状是圆形或椭圆,则应用程序会通过相对于对象的边界框进行测量比较来应用大小和位置等属性。
符号设置
状态数
选择对象的状态数。
触发器类型
选择
值
允许对象根据值连接的值触发某个状态。
选择
LSB
允许对象根据在值连接中设为高位的最低有效位触发状态。
图像
输入图像文件的名称或单击
浏览
按钮在
图像浏览器
中选择文件名称。图像显示在对象的表面,显示对象功能的相关信息。
必须先将图像导入工程,才能将图像放在对象上。
必须对此对象使用单色图像。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal