示例:使用符号指示器

在本例中,符号指示器会监控指示器连接来显示鼓风机的操作模式。鼓风机可以手动或自动运行,也可以关闭。
  • 创建一个符号指示器,并将状态 0、状态 1 和状态 2 的颜色分别设置为“红色”、“黄色”和“绿色”。
应用程序会读取分配给指示器连接的标签,并在值发生变化时更新指示器的状态。此状态更改允许显示当前操作模式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal