报警 XML 文件元素

XML 声明
导出的 XML 文件以 XML 声明(包括 XML 版本和编码信息)开头。
XML 声明为以下之一:
  • <xml version="1.0" encoding="UTF-8 ?>
  • <xml version="1.0" encoding="UTF-16 ?>
XML 声明对于导入文件是可选的。
如果在记事本中创建 XML 文档,则文件可保存为 UTF-8 或 UTF-16 文件格式。(记事本的 Unicode 文件类型对应于 UTF-16 文件格式。)对于包含英文字符串或其他拉丁系语言字符串的文件,推荐采用 UTF-8 以减小 xml 文件的大小。对于其他外语,例如中文、日语或韩语,则推荐采用 UTF-16 格式。
XML 元素和属性
在以下定义中,尖括号 <> 中的对象表示诸如字符串、整型、浮点型等数据类型。
由 | 分隔的对象表示属性的可能值,但只允许使用其中一个值。
Alarms 元素
alarms 元素包含 XML 文件中所有属性和元素。
Alarms 元素属性包括:
  • version
    = <浮点型>
  • id
    = <字符串型> - 可选
  • product
    = <字符串型> - 可选
Alarm 元素
alarm 元素必须包含在 alarms 元素中。alarm 元素对应于
ME 报警设置
编辑器的
高级
选项卡。Triggers 元素和 Messages 元素嵌套在 alarm 元素内。
Alarm 元素属性包括:
  • history-size
    = <整型>(1 到 10000)
  • display-name
    = <字符串型>
  • hold-time
    = 50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000
  • max-update-rate
    = 0.05 | 0.1 | .025 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 60 | 120
  • silence-tag
    = <标签>
  • remote-silence-exp
    = <标签或表达式>
  • remote-ack-all-exp
    = <标签或表达式>
  • status-reset-tag
    = <标签>
  • remote-status-reset-exp =
    <标签或表达式>
  • close-display-tag
    = <标签>
  • remote-close-display-exp
    = <标签或表达式>
  • use-alarm-identifier
    = true | false
Triggers 元素
triggers 元素必须包含在 alarms 元素和 alarm 元素中。triggers 元素与
报警设置
编辑器的
触发器
选项卡对应。“triggers”元素将包含多个“trigger”元素,其属性定义每个触发器。
Trigger 元素属性包括:
  • id
    = <字符串型>
  • exp
    = <标签或表达式>
  • type
    = value | bit | lsbit
  • label
    = <字符串型> - 该字符串不能包含逗号
  • use-ack-all
    = true | false
  • ack-all-value
    = <整型>(-2147483648 到 2147483647)
  • handshake-tag
    = <标签>
  • ack-tag
    = <标签>
  • remote-ack-exp
    = <标签或表达式>
  • remote-ack-handshake-tag
    = <标签>
  • message-tag
    = <标签>
  • message-notification-tag
    = <标签>
  • message-handshake-exp
    = <标签或表达式>
Messages 元素
messages 元素必须包含在 alarms 元素和 alarm 元素中。该元素与
报警设置
编辑器的
消息
对应。
Messages 元素属性包括:
  • id
    = <字符串型> - 可选
  • trigger-value
    = <整型>(-2147483648 到 2147483647)
  • identifier
    = <整型>(0 到 - 32767)
  • trigger
    = #<T> | all | "" - 输入字符 # 后接触发消息的触发器 ID 号。或者输入 all 使用 <AllTriggers>,或者输入 "" 表示 <未分配>。
  • backcolor
    = <颜色> - 输入字符 # 后接颜色的 RRGGBB 值。
  • forecolor
    = <颜色> - 输入字符 # 后接颜色的 RRGGBB 值。
  • audio
    = true | false
  • display
    = true | false
  • print
    = true | false
  • message-to-tag
    = true | false
  • text
    = <字符串>
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal