“创建备份”对话框

在
报警导入导出向导的选择操作
对话框中选择
导入
选项时,会打开
创建备份
对话框。备份当前报警配置会创建一个扩展名为 .bak 的符合语法规则的 XML 文件。
重要提示:
强烈建议在导入新的报警配置之前备份现有报警配置。
小贴士:
依次单击
是
和
下一步
将进行“选择备份目标”对话框。
依次单击
否
和
下一步
将进入
选择文件
对话框,而不备份当前报警配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal