报警导入导出向导 - 选择操作

当“报警导入导出向导”打开时,可指定要从应用程序中导出报警配置,还是将报警配置导入到应用程序。
从应用程序导出报警配置
将报警配置导入应用程序
单击该按钮可导入 XML 文件,并通过 XML 文件中的信息为应用程序创建新的报警配置(MachineAlarms.MAL 文件)。将覆盖现有的报警配置文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal