报警 XML 文件结构

报警导入文件是一个描述
FactoryTalk View ME
应用报警配置的 XML 文档,可能在
报警设置
编辑器中定义。XML 文件的根元素被称为
alarms
。它表示应用程序的报警配置文件。
一个 XML 文件只能包含一个根元素。文件中的所有其他元素必须包含或嵌套在根元素内。
在 XML 文件中,元素的开头和结尾显示如下:
<element name> ... </element name>
alarms 元素在 XML 文件中的开头和结尾如下文所示:
<alarms> ... </alarms>
用于指定元素属性的语法为:
attribute name="值"
属性值必须用单引号或双引号括起来。
报警导入和导出文件中元素和属性是区分大小写的。
您可为一个元素指定多个属性,并且 XML 文件中可包含多个元素。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal