“选择备份目标”对话框

如果在“创建备份”对话框中选择
是
,则会打开
选择备份目标
对话框。使用该对话框指定备份配置 (.bak) 文件的名称和路径。
输入备份文件的名称
备份报警配置文件的默认名称为
Alarms
。要使用不同的名称,使用新名称替换 Alarms。
选择用于存储备份文件的位置
备份报警配置文件的默认位置是当前应用程序的根目录。要指定其他的位置,单击
浏览
按钮并导航至要使用的位置。如果需要,可以创建一个新的文件夹。
小贴士:
在导入新的配置文件之前,不会创建备份文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal