导入报警

当在
报警导入导出向导选择操作
对话框中选择导出选项时,就会打开
选择目标
对话框。指定要导入到应用的报警配置文件。导入的文件必须为格式正确的 XML 文件。
小贴士:
  • 要确定 XML 文件格式是否正确,请在 Internet Explorer 中打开该文件。如果文件格式存在问题,则 Internet Explorer 将显示错误消息。如果文件显示没有错误,则表明其格式正确。
  • 如果要导入的文件中包含任何非英文字符,则确保在导入该文件之前以 UTF-8 格式保存文件。
  • PanelView Plus 7 Standard 应用程序最多可有 500 条报警消息。PanelView Plus 6 Compact 应用程序最多可有 200 条报警消息。如果 XML 文件中的报警消息超过限制,导入将失败并显示一条错误消息。
导入报警文件
  1. 单击
    浏览
    按钮打开
    文件浏览器
    对话框。
  2. 在
    文件浏览器
    对话框的
    文件类型
    列表中,选择
    .xml(报警)文件
    或
    .bak(报警备份)
    文件。
  3. 选择要导入的文件并单击
    确定
    。
  4. 单击
    完成
    。
“报警导入导出向导”将关闭。如果选择备份现有配置,将创建备份文件并保存(扩展名为 .bak),然后将指定的配置文件导入当前应用程序。如果选择不创建备份,就会立即发生导入。无论是否已备份导入的文件,该文件都将覆盖现有配置文件。
如果在导入过程中发生错误,错误将被记录到应用文件夹中名为 AlarmImportLog.txt 的文本文件中。例如,对于名为“Alarm1”的 ME 应用,默认情况下,错误记录将放入
\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI Projects\Alarm1
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal