与可编程逻辑控制器通信

可通过 OPC 服务器将可编程控制器数据采集到
Allen-Bradley®
和非 Allen-Bradley 设备。
FactoryTalk View Studio
是 OPC 客户端。随
FactoryTalk View Studio
安装的默认 OPC 服务器是
FactoryTalk Linx
。但可使用第三方 OPC 服务器与应用数据源通信。大多数 OPC 服务器能使用不同的协议与大量不同网络上的设备通信。
要与可编程控制器进行通信
  1. 为应用指定
    FactoryTalk Linx
    或 OPC 服务器。
  2. 配置设备快捷方式,即数据服务器与每个想作为数据源的控制器之间的路径。
  3. 为应用的标签数据库添加设备标签,或使用对图形画面中对象的直接引用。
要为工程指定 OPC 服务器
  1. 在
    浏览器
    窗口中,在树形结构的根目录中选择应用名称,然后选择
    新数据服务器
    。
  2. 选择
    FactoryTalk Linx
    或 OPC 数据服务器
    。
  3. 在
    OPC 数据服务器属性
    选项卡上,指定 OPC 服务器名 (ProgID)、主机计算机名称(如果服务器是远程服务器)、您为服务器标注的名称和描述(可选)。单击
    浏览
    按钮从可用服务器列表中选择。
要配置第三方 OPC 通信
向应用添加了第三方 OPC 服务器后,
标签浏览器
应使用适用于该服务器的语法显示服务器的数据项。
要配置
FactoryTalk Linx
通信
如果使用的是
FactoryTalk Linx
数据服务器,该步骤会创建通信配置文件,应用使用该文件与网络中的设备通信。可以创建单独的配置以便在开发期间进行测试以及在运行时实际使用。
  1. 在“应用浏览器”中,选择
    FactoryTalk Linx
    数据服务器。
  2. 双击“通信设置”,打开“配置向导”。
  3. 创建新配置,然后单击
    完成
    。
  4. 在
    通信设置
    编辑器中,添加设备、设置设备快捷方式和构建通信树。在添加设备时,定义设备的 IP 地址。在左窗格中,在服务器和设备之间创建和命名快捷方式。然后在右窗格中选择设备,并单击“应用”。可以通过右键单击树结构的元素以及从应用程序设备中进行选择来继续添加设备。
    小贴士:
    在
    目标
    选项卡中配置的快捷方式会应用到运行时终端的通信配置。该文件随应用程序一起下载到运行时终端,可在运行时与应用程序配合使用。在
    本地
    选项卡中配置的快捷方式会应用到开发计算机的通信配置。在两个实例中使用了相同的快捷方式名称,但可将这些名称配置为引用不同的设备。
    本地
    选项卡中的树形结构反映在“通信浏览器”中。对其中一方进行的更改也会出现在另一方中。
要添加 OPC 服务器标签
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    标签数据库
    编辑器中,创建一个新的模拟量、开关量、字符串或数组标签。OPC 服务器中不支持块标签。
  2. 在
    数据源
    框中,选择
    设备
    。
  3. 单击
    地址
    框中的
    浏览
    按钮打开
    标签浏览器
    。
  4. 在左窗格中,选择应用程序正在使用的 OPC 服务器。
  5. 打开联机条目,在右侧窗格中显示单个元素处理器标签。在左侧窗格的联机标题下列出了多元素标签和程序标签。单击任何一个条目可在右侧窗格中显示其元素。
  6. 单击要使用的标签旁的 。到所选标签的完整路径以所用数据服务器的正确语法显示在
    地址
    框中。
  7. 单击
    接受
    。
    小贴士:
    OPC 服务器是单独配置的。在可以向应用程序添加数据服务器之前,必须在本地计算机或可通过网络访问的远程计算机上正确安装数据服务器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal