关于 OLE for Process Control

OLE for Process Control (
OPC®
) 是一种开放式互操作接口标准,它以 Microsoft 的 OLE/COM 技术的功能要求为基础,实现了自动化/控制应用程序和箱内系统/设备之间的互操作性。
OPC 具备可连接非 Allen-Bradley 设备的优点,因为 OPC:
  • 高效
  • 可靠(尤其是通过网络)
  • 由 Microsoft 提供有效支持
    小贴士:
    对于在
    PanelView Plus 7
    、
    PanelView Plus 6
    、
    PanelView Plus
    、
    PanelView Plus Compact
    或
    PanelView Plus CE
    终端上运行的应用程序,OPC 服务器必须是本地的。基于
    Windows
    计算机的应用程序。
要将应用程序设置为 OPC 客户端
  1. 设置一个 OPC 数据服务器,指定 OPC 服务器名称 (ProgID)、主机计算机名称(如果服务器是远程服务器)和本机名称,也可以选择设置描述。
  2. 在标签数据库中,定义一个以设备作为其数据源的标签。
  3. 在
    地址
    框中,指定将提供标签值的 OPC 项。
有关在
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
或
PanelView Plus CE
终端上部署 OPC 服务器的信息,请参见服务器文档。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal