OPC 数据服务器属性(“高级”选项卡)

在
高级
选项卡中,可以创建数据服务器标签名缓存,选择是否包含其他标签信息,如缓存中的标签数据类型。通过创建缓存,可以在服务器不可用时浏览标签。
要创建数据服务器的标签缓存
  1. 在
    浏览器
    窗口中,右键单击该数据服务器图标,然后从
    上下文
    菜单选择
    属性
    。
  2. 在
    高级
    选项卡中,如果想扩展标签信息存在于缓存中,单击
    在服务器缓存文件中加入扩展信息
    复选框。
  3. 单击
    创建缓存
    按钮以创建缓存。如果缓存已存在,则按钮标题将为“同步”,该按钮将允许更新缓存内容。
选项
  • 在服务器缓存文件中包括扩展信息
    单击此复选框以包含扩展信息。包含扩展信息将增加创建或同步缓存所需的时间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal