向应用程序添加数据服务器

要使用数据服务器标签,需要添加 OPC 数据服务器以在应用程序和包含所引用标签的硬件设备之间建立链接。
FactoryTalk View Studio
是 OPC 客户端。随
FactoryTalk View Studio
安装的默认 OPC 服务器是
FactoryTalk Linx
。但可使用第三方 OPC 服务器与应用数据源通信。大多数 OPC 服务器能使用不同的协议与大量不同网络上的设备通信。
要添加数据服务器
  1. 在
    浏览器
    窗口中,将鼠标光标置于应用的根目录下,右键单击应用图标,从
    上下文
    菜单中选择
    新建数据服务器
    。
    或
    从
    文件
    菜单中选择
    新建
    。
  2. 选择
    FactoryTalk Linx
    或 OPC
    。
  3. 在打开的
    OPC
    属性对话框中,在
    常规
    和
    高级
    选项卡中指定所需信息。
  4. 在每个选项卡中单击
    确定
    ,保存数据服务器信息。
要在添加 OPC 数据服务器之后修改其属性
  1. 右键单击数据服务器的图标,然后选择
    属性
    。
  2. 在
    数据服务器属性
    选项卡中更改必要的信息,然后单击
    确定
    。
要删除数据服务器
  • 右键单击数据服务器,然后选择
    删除
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal