OPC 数据服务器属性(“常规”选项卡)

通过
数据服务器
对话框的
常规
选项卡,用户可为新的数据服务器指定常规信息或者更改现有服务器的相关信息。该选项卡还可显示服务器状态。
要指定数据服务器的常规属性
  1. 在
    浏览器
    窗口中,右键单击该数据服务器图标,然后从
    上下文
    菜单选择“属性”。
  2. 在
    常规
    选项卡上,指定 OPC 服务器名(可编程 ID)、主机计算机名(如果服务器是远程)、服务器名和描述(可选)。单击
    浏览
    按钮,从现有的服务器列表中选择。
  3. 单击
    应用
    以保存信息。
选项
  • 名称
    键入数据服务器的名称。该名称将出现在“浏览器”窗口中。数据服务器的名称不能含有连字符 (-)。
  • 描述
    键入数据服务器的描述。例如,使用该框描述服务器的位置,或在发生故障时识别联系人。
  • 服务器所在的计算机
    • 服务器将位于本地计算机上
      如果服务器将在与应用程序相同的计算机上运行,请单击该按钮。对于在 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus 或 PanelView Plus CE 终端上运行的应用程序,服务器必须位于本地计算机上。
    • 服务器将位于远程计算机上
      键入托管 OPC 服务器的计算机的名称,或单击“浏览”按钮导航到该计算机并将其选中。
  • OPC 服务器名 (ProgID)
    键入 OPC 服务器的名称或其 ProgID,或单击浏览按钮导航到服务器并将其选中。列表会显示安装在开发计算机上的服务器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal