关于通信驱动程序

通信驱动程序具有两种功能:
  • 允许
    FactoryTalk View ME Station
    与不同的 Allen-Bradley 设备交换标签信息。
  • 允许终端接受运行时应用程序文件 (.mer)。
要添加驱动程序
  1. 在
    通信浏览器
    中,右键单击工作站并选择
    添加驱动程序
    。
  2. 从显示的
    可用驱动程序
    列表中选择要添加的
    FactoryTalk Linx
    驱动程序。
要配置下载驱动程序
如果未使用以太网,则必须在将运行应用程序的终端上配置下载驱动程序。如果使用以太网链接,则无需配置驱动程序。默认情况下选择以太网驱动程序。
  1. 在终端上启动
    FactoryTalk View ME Station
    。
    FactoryTalk View ME Station
    对话框随即打开。这是终端配置模式中的第一个对话框。
  2. 单击
    终端设置
    ,然后选择
    网络与通信 >
    FactoryTalk Linx
    通信
    。
  3. 在
    FactoryTalk Linx
    配置
    对话框中,选择网络类型,然后单击
    编辑驱动程序
    。
  4. 对驱动程序进行必要的更改,然后关闭窗口。
  5. 重启终端以加载新配置。
    小贴士:
    PanelView Plus 7 Standard
    、
    PanelView Plus 6 Compact
    或
    PanelView Plus Compact
    终端不支持
    Kepware
    Hilscher Universal 和
    Modbus
    Plus 通信驱动程序。但是,
    PanelView Plus 6 Compact
    1000 终端支持这些驱动程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal