HMI 服务器属性(“常规”选项卡)

HMI 服务器属性
对话框的
常规
选项卡显示有关 HMI 服务器的信息,并允许您更改其描述。
要修改常规属性
  1. 在
    浏览器
    窗口中,右键单击该 HMI 服务器图标,然后从
    上下文
    菜单选择
    属性
    。
  2. 在
    常规
    选项卡中添加或更改该描述。
  3. 单击
    应用
    以保存更改。
选项
  • 名称
    显示 HMI 服务器的名称。无法更改此名称。
  • 描述
    可以添加文本来描述 HMI 服务器,或编辑现有描述。
  • 工程文件
    显示 HMI 服务器工程文件的位置。
  • 画面数量
    显示 HMI 服务器工程中包含的画面的数量。
  • 最大许可数量
    显示 HMI 服务器工程中可包含的画面的最大数量。HMI 服务器使用的激活密钥设置该限制。
    小贴士:
    将面板画面添加到应用程序会影响许可计数。添加的每个面板画面(.gfx 文件)都会计为一个用于激活的画面。相应的全局对象画面(.ggfx 文件)不会添加到总许可计数中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal