使用 XML 批处理文件导入多个画面

当在
导入文件类型
对话框选择批处理文件导入选项时,会打开该对话框。在该对话框中完成导入步骤。
要导入修改了多个图形画面的批处理文件
  1. 单击
    浏览
    按钮,导航到要导入的批处理 XML 文件。
  2. 选择文件,单击
    打开
    。所选文件名显示在
    多个导入文件
    对话框的文本框中。
  3. 指定是在画面上创建新对象还是更新现有对象。
  4. 单击
    完成
    完成导入。带有
    取消
    按钮的进度条将监控导入过程。
    小贴士:
    • 无法在同一个文件导入操作中创建新对象和更新现有对象。
    • 如果画面处于打开状态,则无法进行导入。
    • 如果在导入过程中取消操作,则画面不会回到之前的状态。如果在导入完成前取消操作,则对画面所做的任何更改都会保留。
    • 导出图形画面时,会为每个导出的画面创建与画面同名的 XML 文件(文件扩展名为 .xml)。此外,会创建一个批导入文件,并为其指定名称
      BatchImport_<
      应用名称
      >.xml。
    • 如果要导入的文件中包含任何非英文字符,则确保在导入该文件之前以 UTF-8 格式保存文件。
    • PanelView Plus 7 Standard
      应用程序限制为 100 个画面,而
      PanelView Plus 6 Compact
      应用程序限制为 25 个画面。
      如果批处理文件的画面数量超过可导入
      PanelView Plus 7 Standard
      或
      PanelView Plus 6 Compact
      应用程序中的限制,将仅导入支持数量的画面。将不会导入其他画面。
选项
  • 选择多画面批导入文件
    指定要导入的批处理 XML 文件。
  • 导入时
    • 在画面上创建新对象
      选择该选项后,批处理文件中导入的图形画面 XML 文件可在指定的画面上创建新对象。
    • 更新画面上现有的对象
      选择该选项后,XML 批处理文件中导入的图形画面 XML 文件可修改画面上已存在的对象属性。
      小贴士:
      可通过手动向导入元素添加 importType 属性来定义包含在批导入中的每个图形画面文件,以创建新对象或更新现有对象。如果在文件中指定了 importType 属性,则文件中显示的内容将覆盖此对话框中的设置。如果没有指定任何内容,则该设置将在导入时应用到文件。
      导出图形画面时,会为每个导出的画面创建与画面同名的 XML 文件(文件扩展名为 .xml)。此外,会创建一个批导入文件,并为其指定名称
      BatchImport_<
      applicationname
      >.xml
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal