选择导出文件夹

选择要保存导出的图形 XML 文件的文件夹。这些文件默认会导出到
我的文档
文件夹。
要接受备份位置,单击
下一步
。
要选择新的导出文件夹
  1. 单击
    浏览
    按钮打开
    浏览文件夹
    对话框。
  2. 从树结构中选择一个文件夹,或创建一个新文件夹。
  3. 要创建新的文件夹,导航到新文件夹的位置。单击
    新建文件夹
    ,然后重命名新文件夹。
  4. 选中一文件夹后,单击
    确定
    。文件夹名称及其位置路径将显示在文本框中。
  5. 单击
    完成
    。所选图形画面文件将以 XML 文件导出到文件夹。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal