导入前备份图形画面

在
图形导入导出向导
中选择导入操作时,可以选择在导入选定文件时为将被覆盖的文件建立备份。默认选择
是
。
图形画面的备份副本保存为 .gfx 文件。
选项
  • Yes
    选择
    是
    会创建所选文件的备份。单击
    下一步
    时,将打开
    备份文件夹
    对话框。
  • No
    选择
    否
    会用导入的文件覆盖应用中的文件。单击
    下一步
    时,将打开
    导入文件类型
    对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal