选择要导出的画面

选择要将应用程序中的哪些画面导出为 XML 文件。默认情况下,选择所有画面进行导出(选中状态)。
要选择要导出的画面
  1. 清除不想导出的画面的复选框。
  2. 单击
    下一步
    。
选项
选择要导出的画面
列表显示应用程序中的所有画面,包括默认画面。
  • 全选
    单击此框可选择所有画面进行导出。默认情况下,将选中所有画面。
  • 全部清除
    单击此框可清除应用程序中所有画面的复选框。当清除所有画面时,下一步按钮将不可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal