选择图形画面导入或导出操作

如果右键单击
浏览器
图形
文件夹中的
画面
并选择“导入和导出”,“图形导入导出向导”会打开
操作类型
对话框。选择导出或导入图形画面文件,然后单击
下一步
。
小贴士:
导出图形画面时,会为每个导出的画面创建与画面同名的 XML 文件(文件扩展名为 .xml)。此外,还会创建名为
BatchImport_<应用名称>.xml
的批量导入文件,其中,
<应用名称>
是画面所在的应用的名称
。
每次从应用程序导出画面时,都会覆盖该文件。
选项
选择要执行的操作:
  • 从画面导出图形信息
    单击该选项后,将以 XML 文本文件形式导出关于应用程序中的一些或所有图形画面的信息。然后,可以使用记事本修改 XML 文件,再将修改后的文件导入到应用程序。
    当选择该选项时,下一个对话框是“要导出的画面”。
  • 将图形信息导入画面
    单击该选项后,可将一个或多个 XML 文本文件导入应用程序中。每个导入文件会创建一个新的图形画面,或覆盖同名的现有画面。
    当选择该选项时,下一个对话框是“备份”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal