搜索
FactoryTalk Services Platform 帮助
FactoryTalk Directory 配置向导
使用
FactoryTalk Directory
配置向导时遇到的问题的征兆包括:
无法备份
FactoryTalk Directory
无法连接到
FactoryTalk Directory
服务器
FactoryTalk Directory
配置错误
FactoryTalk Directory
密码缺失
目录只读
FactoryTalk 故障排除
错误 0x8004303B:无法备份 FactoryTalk Directory
无法连接到 FactoryTalk Directory 服务器
我配置错了目录
不知道目录密码
我不知道要配置哪种目录
需要还原到早期版本目录
目录处于只读模式
FactoryTalk Directory 配置向导不允许我操作
FactoryTalk Directory 配置向导不接受我的密码
我配置错了目录
不知道目录密码
无法连接到 FactoryTalk Directory 服务器
需要还原到早期版本目录
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal