我配置错了目录

如果安装
FactoryTalk Services Platform
时出错,可能需要手动运行向导来配置
FactoryTalk Directory
。如果配置的目录不是软件产品要用的,产品就不能运行。如果产品使用两个目录,但只配置了一个,某些产品特性就不可用。
如果出现此情况,请再次运行
FactoryTalk Directory
配置向导,然后配置正确的目录。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal