FactoryTalk Directory 配置向导不允许我操作

FactoryTalk Directory
配置向导自动检测
FactoryTalk Directory
的配置错误,然后显示相应的选项。
例如,只有在目录的确包含管理员帐户,而且密码已经过期时,向导才允许重置
FactoryTalk
管理员帐户的已过期密码。
如果发现不能进行某些操作,尝试:
  • 在
    FactoryTalk Directory
    配置向导中,选择
    取消
    ,再次运行向导,然后确保在打开的屏幕中选择正确的
    FactoryTalk Directory
    。
  • 如果另一用户拥有
    FactoryTalk Directory
    Administrators 组或
    Windows
    Administrators 组的帐户,请用户运行
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    ,然后帮助解决帐户问题(如重置密码或解锁帐户)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal