不知道目录密码

如果想配置目录但提示输入不知道的密码,可能因为是从
FactoryTalk Automation Platform
版本 2.00 升级而来。
在版本 2.00 中,需要同时在 Network Directory 和 Local Directory 中为
FactoryTalk
管理员帐户设置密码。
要将现有的目录升级到
FactoryTalk Services Platform
版本 2.10 或更高版本,必须提供
FactoryTalk
管理员帐户的原始用户名和密码。
  • 对于
    FactoryTalk
    Local Directory,原默认用户名是 Administrator,密码字段留空。
  • 对于
    FactoryTalk
    Network Directory,原默认用户名是 Administrator,但会提示输入密码。
如果不记得现有目录的密码,则不能访问该目录。请联系
Rockwell Automation
技术支持。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal