无法连接到 FactoryTalk Directory 服务器

可能原因和解决方案:
  • 已替换充当
    FactoryTalk Directory
    服务器的物理计算机,但未更改新服务器计算机的名称,因此
    FactoryTalk Directory
    客户端会认为它们仍然处于连接状态,但它们实际上并未连接。当客户端尝试登录服务器时,即使连接状态显示该客户端已连接到服务器,用户身份验证也将失败。
    要解决此问题:
    1. 将所有客户端计算机手动添加到新的服务器计算机:
      • 在
        FactoryTalk Administration Console
        中,展开
        系统 > 计算机和组
      • 将所有客户端计算机手动添加到
        计算机组
        。
    2. 与新的服务器重新建立客户端连接:
      • 在每台参与的 Network Directory 客户端计算机上,将客户端连接到本地服务器
      • 将每台客户端计算机重新连接到新的远程服务器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal