需要还原到早期版本目录

运行向导重新配置
FactoryTalk
Network Directory 或
FactoryTalk
Local Directory 时,向导会将原目录备份到位于
C:\ProgramData\Rockwell\RNAServer\Backups
的文件。备份文件命名为:
  • NetworkInstall*.bak
  • LocalInstall*.bak
备份文件的位置也会记录到
FactoryTalk Diagnostics
。可使用
FactoryTalk Diagnostics
Viewer 查看诊断记录文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal