FactoryTalk Directory 配置向导不接受我的密码

可能原因和解决方案:
  • 键入的密码与实际密码大小写不一致。
    密码区分大小写。示例:
    Mysecretpassword
    与
    mysecretpassword
    不同。如果确定键入的用户帐户密码正确,请检查是否按下了
    Caps Lock
    键。
  • 您的帐户已锁定。
    如果输入密码错误超过一定次数,帐户就会自动锁定。根据所用安全策略不同,可能在一段时间后可再次访问(如 15 分钟)。如果不能访问帐号,请
    FactoryTalk
    管理员重置您的帐户。
  • Windows
    Administrators 组已从目录删除
    如果不能使用
    Windows
    本地管理员帐户登录,可能因为
    Windows
    Administrators 组已从目录删除。改为使用
    FactoryTalk
    Administrators 组的
    FactoryTalk
    帐户登录。Administrators 组可以有多个
    FactoryTalk
    帐户成员。如果忘记您的帐户密码,请让另一个用户使用
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View SE
    重置您的密码。
  • FactoryTalk
    管理员帐户用户名和密码已丢失或忘记
    如果丢失或忘记任何
    FactoryTalk
    管理员帐户的用户名和密码,且没有其他可用用户帐户,请联系
    Rockwell Automation
    技术支持。
  • 密码不符合策略要求。
    如果在更改密码时,向导不接受新密码,可能应用了最短密码长度和密码复杂性要求。确保新密码:
    • 没有与前 3 次历史密码相同。
    • 不包含用户帐户全称。例如,用户帐户 John12 的密码不能为 John1234。但密码 12John 是允许的。同时区分大小写,所以 John12 的密码可以是 jOHN12。
    • 长度至少为六个字符
    • 包含以下四个类别中三个类别的字符:
      • 无重音大写字符(A 到 Z)
      • 无重音小写字符(a 到 z)
      • 数字(0 到 9)
      • 非字母数字字符(!、@、#、%)
        如果您的新密码符合此条件但仍未被接受,请与
        FactoryTalk
        管理员联系以获取帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal