目录处于只读模式

可能原因和解决方案:
  • 您的计算机不能与
    FactoryTalk
    Network Directory 服务器通信,或在配置目录时网络连接丢失。
    检查
    FactoryTalk
    Network Directory 服务器的连接状态。
    转到
    Rockwell Software > FactoryTalk 工具
    ,并运行
    指定 FactoryTalk Directory 位置
    。使用该工具选择运行
    FactoryTalk
    Network Directory 服务器的计算机的名称,或检查其连接状态。
    确保您的计算机和
    FactoryTalk
    Network Directory 服务器均连接到网络之后,再次运行
    FactoryTalk Directory
    配置向导。
该错误仅应用于
FactoryTalk
Network Directory。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal