在运行时使用报警状态浏览器

使用报警状态浏览器浏览区域,然后浏览这些区域中的报警源。区域将分布式网络应用程序细分和组织为逻辑分类或物理分类。例如,分隔的区域可能对应于设施中分隔的生产线、不同地理位置的分隔厂区或不同的制造过程。
区域在本地站点应用程序中不可用。
找到所需的报警源后,可以查看它们的状态,或选定某个报警,然后查看其详细信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal