禁用报警

禁用报警会停止评估报警条件。禁用报警会将报警置于默认的正常状态。
要禁用报警
  1. 如果区域树不可见,转至下一步。如果区域树可见,浏览定位要禁用的报警源。
  2. (可选)在
    名称
    框中,键入完整名称或部分报警名称,或者从列表中选择报警状态。可以在筛选器中使用 * 和 ? 通配符。
  3. 单击要禁用的报警源,然后单击
    禁用选定报警
    BUTTON_Disable_selected_alarm_source 按钮。可以同时选择并禁用多个报警源。
  4. 在
    禁用报警
    窗口,在
    注释
    框中输入注释,然后单击
    禁用
    。该注释随报警一起存储,记录到报警和事件历史记录的
    注释
    字段。可使用“报警和事件记录查看器”查看历史报警和事件数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal