取消搁置报警

在搁置持续时间到期之前,取消搁置报警,使其返回活动报警状态。
要取消搁置报警
  1. 在报警列表中,选择要取消搁置的报警。
  2. 在工具栏中,单击
    取消搁置选定的报警
    toolbar_unshelve 按钮。
  3. 将显示
    取消搁置报警
    对话框。如有需要,可在
    注释
    框中输入取消搁置操作的注释。默认值为空。最大长度为 512 个字符。该注释随报警一起保存,并记录到报警数据库的
    UserComment
    字段,可使用“报警和事件记录查看器”进行查看。
  4. 完成时,单击
    取消搁置
    。选定报警已取消搁置。
    小贴士:
    当尝试取消搁置之前未搁置的报警时,将显示一条错误消息,指示您无法取消搁置选定报警源。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal