“搁置报警”对话框设置

如何打开“搁置报警”对话框?
  • 在工具栏上,单击
    搁置选定的报警
    Toolbar_Shelve 按钮,显示
    搁置报警
    对话框。
搁置报警
对话框中的设置用于定义将报警搁置的时长及注明搁置报警的原因。
设置
描述
报警名称
显示选定报警的名称。
如果选择了多个报警,将显示为
多个(
已选择 x
个报警)
,其中
x
是选定报警的总数。
搁置持续时间
以分钟为单位指定报警应被搁置的时间段。一旦超过了搁置持续时间,将取消搁置报警。该值必须是整数。
  • 默认值:1
  • 最小值:1
  • 最大值:2147483647
提示
:如果输入的值超过了
报警和事件设置
窗口中定义的默认最长搁置时间,将使用默认最长搁置时间。如果尚未更改默认最长搁置时间,则该值为 480 分钟。
注释
(可选)指定搁置报警的原因。
默认值为空。最大长度为 512 个字符。
该注释随报警一起保存,并记录到报警数据库的
UserComment
字段,可使用“报警和事件记录查看器”进行查看。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal