查看报警详细信息(报警状态浏览器)

如何打开“报警详细信息”对话框?
要在运行时查看关于报警的详细信息,可使用以下任一方法打开
报警详细信息
对话框:
  • 在
    报警状态浏览器
    中双击报警。
  • 选择报警,然后单击工具栏上的
    报警详细信息
    按钮。
  • 右键单击报警,然后从菜单中选择
    查看报警详细信息
    。
报警详细信息
对话框显示选定报警源的汇总和详细状态信息,包括:
  • 完整的报警源名称。
  • 是否有报警源处于“报警中”状态。
  • 是否已确认所有报警条件。
  • 报警源是否被抑制、禁用或搁置。
  • 与报警源关联的报警条件。
  • 与报警关联的报警组。
报警状态信息每 2 秒自动更新或通过单击
刷新
按钮手动更新。
加号 (
+
) 和负号 (
-
) 图标用于显示或隐藏详细信息。单击列标头中的 (
+
) 可展开所有行。单击列标头中的 (
-
) 可折叠所有行。
复位所有报警计数
按钮清除报警所有报警条件下的报警计数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal