搁置报警

搁置报警会暂时将报警抑制一段时间,然后报警会返回活动报警状态。
要搁置报警
  1. 在报警列表中,选择要搁置的报警。
  2. 在工具栏上,单击
    搁置选定的报警
    Toolbar_Shelve 按钮,显示
    搁置报警
    对话框。
  3. (可选)在
    持续时间
    中,键入要将报警搁置的分钟数。一旦超过了搁置持续时间,将取消搁置报警。
  4. (可选)在
    注释
    中,键入搁置报警的原因。
  5. 完成时,单击
    搁置
    。
    小贴士:
    如果在
    报警状态浏览器
    中重新搁置报警,会按新指定的持续时间搁置报警。报警的取消搁置时间也会相应地更新。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal