抑制报警

抑制暂时不需要的报警,例如抑制因正在处理的某个报警引起的报警。将继续记录和评估抑制的报警,但必须解除抑制后才能返回活动报警状态。
要抑制报警
  1. 如果区域树不可见,转至下一步。如果区域树可见,浏览该树目录找到要抑制的报警源。
  2. (可选)在
    名称
    框中,键入完整名称或部分报警名称,或者从列表中选择报警状态。可以在筛选器中使用 * 和 ? 通配符。
  3. 单击要抑制的报警源,然后单击
    抑制选定报警
    Button_SuppressSelectedAlarm 按钮。可以同时选择并抑制多个报警源。
  4. 此时会打开
    抑制报警
    窗口。在
    注释
    框中,键入注释(例如说明抑制报警的原因),然后单击
    抑制
    。该注释随报警一起保存,并记录到报警数据库中的“注释”字段,可使用“报警和事件记录查看器”查看。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal