更改报警状态浏览器的显示

在
报警状态浏览器
中对条目进行排序和调整大小:
  • 要显示更多区域树或报警源列表内容,在两个窗格间左右拖放分格栏。
  • 要在报警源列表中对列排序,单击列标题。要以相反顺序排序,再次单击列标题。默认排序顺序为:报警状态,降序(按“报警中”、“故障”、“未知”、“正常”、“禁用”状态排序)。
  • 要缩放列,在列标题间左右拖放分割线。
  • 要使列宽匹配最宽条目,在两个列标题间双击。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal