报警和事件汇总中的工具栏

下表列出了可使用报警和事件汇总状态栏完成的操作,以供参考:
条目
操作
Toolbar_AckSelected
确认选定报警。
Toolbar_AckSelectedComment
通过注释确认选定报警。
Toolbar_AckPage
通过注释确认当前报警页。
Toolbar_AckAll
通过注释确认事件列表中显示的所有报警。
BUTTON_Suppress_selected_alarm_source
通过注释抑制选定报警。
Toolbar_DisableSelected
通过注释禁用选定报警。
Toolbar_ResetSelected
通过注释重置选定报警。
toolbar_shelveselected
通过注释搁置选定报警。
toolbar_unshelveall
取消搁置当前已搁置的所有报警状态。
Toolbar_ShowAlarmStatusExplorer
打开报警状态浏览器。
Toolbar_RunAlarmCommand
运行与报警关联的报警命令。
BUTTON_Show_alarm_details
显示选定报警的报警详细信息。
Toolbar_DisplayAlarmFaults
显示报警故障。
Toolbar_Print
打印报警和事件信息。
Toolbar_ConfigSort
配置排序。
FTAELogViewer_FilterList_box
选择要应用于事件列表的筛选器。
Toolbar_EditFilter
编辑筛选器。
Toolbar_ClearFilter
清除当前筛选器。
Toolbar_Find
使用文本字符串查找事件。
Toolbar_ShowHideDetails
显示或隐藏“详细信息”窗格。
Toolbar_RefreshAlarmList
刷新报警队列和更新报警列表。报警和事件汇总的事件队列最多可包含 2000 个条目。如果同时激活 2000 个以上报警,最早的报警会从队列中溢出,并且不再显示在报警和事件汇总中。报警数降至 2000 以下后,刷新事件队列以显示因溢出而从队列中移除的旧报警。
Toolbar_ShowEvents
显示事件。单击以隐藏事件。
Toolbar_HideEvents
隐藏事件。单击以显示事件。
toolbar_pinpoint
运行 Logix PinPoint。
toolbar_export
将显示的报警信息导出到 CSV 文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal