报警和事件汇总中的列

报警和事件汇总事件列表中的数据字段按列组织,表示下列报警和事件信息。这些列可以在设计时使用
报警和事件汇总属性
对话框配置。
下表显示了各个列。
列
描述
FTAeSummary_Priority
(优先级)
显示的用于表示事件紧急性的图标。
  • FTAE_Priority_Low:Low
  • FTAE_Priority_Med:Medium
  • FTAE_Priority_High:High
  • FTAE_Priority_Urgent:Urgent
  • FTAE_Priority_Event:事件
Severity
用于衡量事件对操作的影响的数值。
对于报警,该值介于 1(最低严重性)到 1000(最高严重性)之间;对于基于服务器的事件,该值为 0。
FTAeSummary_AlarmState
(报警状态)
显示的用于表示由事件引起的报警状态变化的图标。
一个图标可能表示不同的报警状态。这是因为“已禁用”、“已抑制”和“已搁置”状态具有不同的优先级:
  • “已禁用”优先于“已抑制”。
  • “已抑制”优先于“已搁置”。
对于超出范围报警,报警和事件汇总对象的“事件列表”和“详细信息”窗格中的报警状态可能与
报警详细信息
对话框中的报警状态不一致。有关超出范围报警的最新报警状态,请参见
报警详细信息
对话框。
  • state_inalarmunack:报警中、未确认
  • State_InAlarmAck:报警中,已确认
  • FTAeActiveUnackSuppressed:报警中、未确认、已抑制
    报警中、未确认、已抑制、已搁置
  • State_InAlarmUnackedShelved:报警中、未确认、已搁置
  • State_NormalDisabled:正常、未确认、已禁用
    正常、未确认、已禁用、已抑制
    正常、未确认、已禁用、已搁置
    正常、未确认、已禁用、已抑制、已搁置
  • State_NormalUnAck:正常、未确认
  • FTAeNormalUnackSuppressed:正常、未确认、已抑制
    正常、未确认、已抑制、已搁置
  • State_NormalUnackedShelved:正常、未确认、已搁置
  • OutScopeNormalUnacked:正常、未确认、超出范围
  • FTAE_Active_Faulted:活动,故障
  • FTAE_Normal_Faulted:正常、故障
  • FTAE_Normal_Sup:正常,已抑制
  • FTAE_Active:Active
  • FTAE_Normal:Normal
  • FTAE_Active_Sup:活动,已抑制
  • FTAE_Normal_Disabled:正常、已禁用
事件时间
报警条件或子条件变为当前显示的状态的时间。时间可包括秒数、毫秒数或微秒数,具体取决于配置的属性。
报警中时间
报警条件的状态从“正常”变为“报警中”的时间。时间可包括秒数、毫秒数或微秒数,具体取决于配置的属性。
确认时间
确认报警条件的时间。时间可包括秒数、毫秒数或微秒数,具体取决于配置的属性。
报警解除时间
报警条件恢复为“正常”状态的时间。
提示
:
FactoryTalk Alarms and Events
在内部将时间值格式转为格林尼治时间 (GMT)。
FactoryTalk
报警和事件汇总等对象将时间值转为运行对象的计算机的当地时区值。例如,不同时区计算机上显示的事件时间会因时区不同而相差几个小时。此外,日期和时间值的显示格式由运行
FactoryTalk
报警和事件汇总的计算机的“控制面板”中的“Windows 区域设置”控制。
区域
发生事件的区域的
FactoryTalk Directory
路径,格式为:/Area1/SubArea1/....
例如,
/Line1/MixingTank
。
服务器名称
产生事件的服务器的名称。
例如,
Packaging Server
。
组合
与报警相关联的组,格式为
Group1.SubGroup1
。
报警名称
报警的完全限定名称,不包括区域路径和服务器名称。
例如,
[Line1Controller]Program:Line1Program.MixingTank1
。
报警短名称
报警的短名称。
例如,
MixingTank1
。
条件名称
描述报警条件的名称。条件名称随事件类别不同而不同。例如,
  • 级别
    (可用于 Logix 模拟指令报警、基于 Logix 标签的报警、标签报警和事件服务器所用的模拟量报警、OPC UA 报警):LO、LOLO、HI、HIHI
  • 离散
    (可用于基于 Logix 标签的报警、离散报警和 OPC UA 报警):TRIP、TRIP_L、S_TRIP
  • 偏差
    (可用于基于 Logix 标签的报警、标签报警和事件服务器所用的偏差报警和 OPC UA 报警):DEV_LO、DEV_HI
  • 事件
    (可用于基于服务器的事件条件):EVENT、EVENT_L
  • 系统
    :STATUS、SHORTCUT
  • 已配置
    (也称为基于 Logix 标签的报警):TRIP、HIHI、LOLO、HI、LO、ROC_POS、ROC_NEG、DEV_HI、DEV_LO、TRIP_L、HIHI_L、LOLO_L、HI_L、LO_L、ROC_POS_L、ROC_NEG_L、DEV_HI_L、DEV_LO_L
  • 更改速率
    (可用于 Logix 模拟指令报警、基于 Logix 标签的报警和 OPC UA 报警):ROC、ROC_POS、ROC_NEG
  • OPC UA
    (特定于 OP UA 报警):AC、DISCREPANCY、DISCRETE、S_TRIP、TRIP、IDIAG、SDIAG、CERTIFICATE、LIMIT、LIMIT_HIHI、LIMIT_HI、LIMIT_LO、LIMIT_LOLO、HIHI、HI、LOLO、LO、DEV_HIHI、DEV_HI、DEV_LOLO、DEV_LO、ROC_POS、ROC_NEG、UDT
信息
描述事件的文本。
当前值
当报警条件更改状态时报警的被监控标签的值。
Live Data 值
实时更新的 FactoryTalk Live Data 标签值。
注意
:该函数不支持 OPC UA 报警。
超出限值
应用到事件类别为级别、偏差或更改速率的报警。
输入标签值超过限值时,会触发报警。
标签 1 值
与标签参数 1 关联的值。
标签 2 值
与标签参数 2 关联的值。
标签 3 值
与标签参数 3 关联的值。
标签 4 值
与标签参数 4 关联的值。
报警计数
报警条件进入“报警中”的次数。报警计数可在
报警详细信息
对话框中复位,此对话框可从报警和事件汇总以及
报警状态浏览器
访问。
报警类
当定义报警时与之关联的分类字符串。报警类提供用户定义的字符串,可用于筛选和排序报警。
事件类别
报警服务器定义的事件所属的类别:
级别、离散、偏差、事件、系统、已配置、更改速率和 OPC UA
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal