报警和事件汇总中的状态栏

报警和事件汇总底部的状态栏概要显示了订阅区域中的报警和事件服务器的状态。对于连接状态指示器,指向此图标时将显示一条工具提示,其中列出了订阅区域中包含的服务器名称及其连接状态。
下表提供了对状态指示器图标的参考:
图标
描述
FTAeAlarmServerConnectionGood
所有报警和事件服务器的连接均正常。
FTAeAlarmServerConnectionBad
一个或多个报警和事件服务器的连接已断开。
FTAeStatusPanelAlarmCount
事件列表中的事件数。如果报警和事件汇总队列中的事件条目数已超过 2000,则文本
已经超出事件限制
会显示在此面板中。如果报警和事件汇总队列中的事件条目数降至 2000 以下,则文本
刷新事件列表
会显示在此面板中。
FTAE_InAlarmUnackPanel
“报警中”和“未确认”报警的数量。当计数为零时,此图标变为灰色。
FTAE_InAlarmAckPanel
“报警中”和“已确认”报警的数量。当计数为零时,此图标变为灰色。
FTAE_NormalUnackPanel
“正常”和“未确认”报警的数量。当计数为零时,此图标变为灰色。
FTAE_ActiveEventIcon
状态为“活动”的事件总数。当事件计数为零时,此图标变为灰色。
FTAE_AlarmFaultPanel
所有报警的故障数,或者,当故障数超出 500 时显示文本
超过报警故障限制
。双击此面板可打开
报警故障
对话框。当计数为零时,此图标变为灰色。
FTAeFilteredNotFilterPanelSummary
用于指定要在事件列表中显示的事件的筛选器名称,或者,当未选择筛选器时会显示
未筛选
文本。
FTAeSortedPanelSummary
事件列表中事件的排序顺序,或文本
未排序
。
FTAE_UnknownMessages
被忽略的未知报警消息数。当计数为零时,将不显示此图标。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal