报警和事件汇总中的语言切换

在
FactoryTalk View
SE Client 应用程序中,可以使用语言切换以多种语言查看用户定义的文本字符串。当报警和事件汇总对象是
FactoryTalk View
SE 应用的一部分时,其中包括报警和事件汇总。
语言切换功能在开发应用时配置。
有关语言切换的详细信息,请参见
FactoryTalk View Studio
中的“
FactoryTalk View
Site Edition 帮助”。
运行时语言切换
在运行时,
FactoryTalk View
SE Client 可在应用支持的任意语言之间切换。在网络站点应用或网络分布式应用中,多个客户端还可以同时以不同语言运行。
当报警和事件汇总收到语言切换通知时,报警和事件汇总的内容会以指定语言显示。如果所需语言在运行时不可用,
FactoryTalk View
SE Client 以默认语言显示。
重要提示:
  • 时间和日期格式不会变化。
    FactoryTalk View
    中的报警和事件对象始终显示操作系统的日期/时间格式。
  • 报警故障列表消息不会立即切换语言。
  • 报警状态和优先级的文本标记不会立即切换语言。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal