设置网络和设备权限

使用
RSLinx Classic
时,可在
浏览器
中使用
网络和设备
树查找控制网络或设备并对其进行保护。保护这些网络和设备的步骤与保护
FactoryTalk
系统中的任何其他资源的步骤相同。
要使用
RSLinx Classic
在网络中共享安全信息,需使用常用的
RSLinx Classic
驱动程序名称来指代共享的网络。某些产品(如
RSLogix™
应用程序)不使用网络相对路径,而是使用逻辑设备名称来指代控制硬件安全信息。逻辑名称允许
RSLogix 5000
设备始终使用相同的安全信息,不受路径影响。
使用常见操作时需要注意以下几点:
  • 拒绝
    读取
    会阻止用户查看网络或设备及其内容,但不会阻止用户读取特殊设备的标签值。
  • 拒绝
    写入
    会阻止用户为网络或设备定义或取消分配逻辑名称,但不会阻止用户向设备写入标签值。
  • 创建子对象
    和
    删除
    不可用,因为
    网络和设备
    树是根据本地计算机可用的网络和设备自动填充的。
    小贴士:
    或者,可以将网络或设备添加到与应用程序或区域关联的资源分组,使用为该应用程序或区域定义的相同安全设置保护网络和设备。
前提
  • 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击
    网络和设备
    ,并选择
    刷新
    ,更新可用的网络和控制器列表。
  • 如果使用网络相对路径,应将每台计算机配置为使用相同网络驱动程序名称。
  • 如果使用逻辑名称(
    RSLogix 5000
    设备要求使用逻辑名称),应定义一个逻辑名称作为
    FactoryTalk
    系统中设备的别名,然后将每台计算机配置为使用该逻辑名称。
保护控制网络和设备
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击
    网络和设备
    或将其展开,然后右键单击要保护的网络或设备,并选择
    安全
    。
  2. 在
    安全设置
    的
    权限
    选项卡中:
    • 根据用户设置权限:
      • 选择
        用户
        。
      • 在
        用户和计算机
        中,选择用户和计算机。
      • 在
        操作
        中,展开包含要保护的操作的类别,然后选择操作。
    • 根据操作设置权限:
      • 选择
        操作
        。
      • 在
        操作
        中,展开包含要保护的操作的类别,然后选择操作。如果操作列表为空,则先添加用户和计算机。
      • 在
        用户和计算机
        中,选择用户和计算机。
  3. 选择
    允许
    或
    拒绝
    ,或者将二者均清除。同时清除
    允许
    和
    拒绝
    可使区域从
    FactoryTalk Directory
    树中级别较高的资源继承其安全设置。
  4. (可选)要控制其他用户或组对操作的访问,请选择
    添加。
    在
    选择用户和计算机
    中选择要添加的用户或组和计算机或组,然后选择
    确定
    。
  5. 完成对网络或设备的安全配置后,选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal